欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料成型制品的食品健康影响评估

  • 2021.12.21 10:17:41
  • 米思米
  • 431

1.     材质试验

         ·    镉 100ppm以下

         ·    铅 100ppm以下

2.     溶出试验

         ·    重金属 4%醋酸(60℃-30min)1ppm以下(Pb)

         ·    KMnO4 消耗量 水(60℃-30min)10ppm以下

3.     毒性试验

         ·    Crl:CD类小鼠急性毒性试验

         ·    Crl:CDBR类小鼠急性毒性试验

         ·    Hra:SPF类兔子急性毒性试验

4.     遗传毒性试验

         ·    回复突变试验

5.    细胞毒性试验

6.    局部刺激性试验

         ·    Hra:SPF类兔眼一次刺激性试验

         ·    Hra:SPF类兔皮肤一次刺激性试验

7.    皮肤致敏性试验

         ·    Crl:(HA)BR类豚鼠皮肤致敏试验

8.    亚急性毒性试验

         ·    小鼠口服给药试验

         ·    叙利亚仓鼠口服给药试验

         ·    犬只口服给药试验

         ·    婴幼儿口服给药试验

9.    致癌性试验

10.  发育毒性试验

11.  致畸性试验

12.  遗传毒性试验

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities